This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782-Q1:3.3V VCC 时的驱动器差分输出电压幅度

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707145/sn65hvd1782-q1-driver-differential-output-voltage-magnitude-at-3-3-v-vcc

器件型号:SN65HVD1782-Q1

您好!

 

 SN65HVD1782-Q1数据表 中未提供负载为100欧姆、VCC 为3.3V、温度为85°C 时的最小值和典型值|VOD|。 您能给我这些值吗?

 

谢谢你

 

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    遗憾 的是、我们没有任何100Ohm 负载和 Vcc=3.3V 的特性数据。 我 可以 根据   仿真得出估算值、以供您参考。 但它不是真正的特征。 您认为它足够满足您的目的吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    仿真结果就足够了。 这是我可以自己模拟的吗? 如果是、您能告诉我如何操作?

    谢谢你

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、
    您可以在此处找到器件 ibis 模型(http://www.ti.com/product/SN65HVD1782/toolssoftware)。 您可以使用多个仿真器、例如 HyperLynx。 设置非常简单。 本应用手册(http://www.ti.com/lit/an/slaa747/slaa747.pdf)可能会有所帮助。 请告诉我此路线是否适合您。
    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!