This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:USB 测试状态- J G桩- K

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707408/tusb4020bi-usb-test-state-j-stake-k

器件型号:TUSB4020BI

当我启动 USB 测试模式 状态 J-K 时 、它将在大约1秒后自动复位。

但它应持续激活

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用高速测试装置进行测试? 发送 Test_J 和 Test_K 命令后、您是否要以45 Ω 电阻将 USB 信号端接至 GND?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用测试装置。 但它只是一个用于连接示波器的机械板。

    当我将数据线连接到45欧姆的电阻器时、我看到具有半电平的 J/K 信号。 TUSB4020的输出电阻 约为45欧姆。

    但在1秒后、测试信号会自动终止。 因此、我只有1秒的测量时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否遵循 USB.org 上概述的 USB 合规性测试程序并使用 HSETT 工具进行合规性测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用我们自己的测试工具。 但我成功地在1秒内进行了电气测量 现在可以了。
    我将尽快试用 HSETT。