This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:需要建议的工作结温限制

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706138/pca9306-need-recommended-operating-junction-temperature-limit

器件型号:PCA9306
  1. PCA9306DCUT

    • 建议的工作 Tj (结温)是多少?

      1. 器件的额定工作环境温度范围为-40°C 至+85°C

      2. 数据表中未提供额定功率耗散、因此在 Ta = 85°C 时、无法从210.1°C/W 的 TheatJA 推断运行 Tj 限制
        您能否提供额定功率耗散?

      3. 我们的使用条件会导致 Tj = 117°C

      4. 我能否在 Tj = 117°C 时运行此器件并确保其完全正常运行?

        • 如果不是、您是否提供的器件会在更高的建议工作结温下提供此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    "您能否提供额定功率耗散?"
    由于正常条件下的导通 FET RDS (ON)约为3至5欧姆、因此该器件的功耗应非常低。 在环境温度下、我猜 RDS (ON)约为8欧姆。 可在128mA x 7V = 896mW 时估算最大功耗。 这是一种非常极端的最坏情况、因为在正常工作条件下、流过该器件的电流将会低得多。

    "我能否在 Tj = 117°C 时运行此器件并确保其完全正常工作?"
    该器件可承受的绝对最大结温为125C、因此该器件可在117C 下工作、但请记住、该器件在这种温度下可能不符合数据表规格(主要是传播延迟在低 ns 范围内可能会稍长一点)。 这是由于 RDS (ON)随着温度的升高而变得更大。

    "如果不是、您是否提供了可提供此功能并具有更高建议工作结温的器件?"
    我们有 PCA9306TDCURQ1、它支持最高工作温度105C、因此比目录版本更适合。

    我对该器件进行了一些测试、在 Vref2上电压为3.3V 时、电流消耗约为6mA、在105C 时、RDS (on)约为6欧姆。 在117C 时、我希望 RDS (ON)上升1或2欧姆。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您能告诉我 PCA9306TCUT 的建议工作结温限值是多少。 根据绝对最大额定值中的注释(1)、绝对最大额定值为125C、但这只是损坏限制、而不是功能限制、请参阅下面的数据表摘录。

    我需要知道可 保证的结温功能工作。

    同样,您能否告诉我 您推荐的 Ta = 105C 额定器件 PCA9306TDCURQ1的建议运行结温限制是多少?

    PCA9306DCUT 数据表摘录:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    "您能告诉我 PCA9306TCUT 的建议运行结温限制是多少。"

    我假设您实际上是在询问 PCA9306DCUT、因为目录部件在6和 D 之间没有"T"版本。如果是这种情况、则建议的结温也是85°C。

    "我需要知道可 确保的结温功能正常运行。"

    -器件将在建议的工作范围之外工作、但当您超出此范围时、您可能会发现器件不符合数据表规格。 (这是我在上一篇文章中讨论 RDS (on)和传播延迟时所提到的内容)。 该器件仍可在125C 以下工作。 这意味着、从-40C 到略低于125C、器件将正常工作。 (同样、当您超出建议温度但低于绝对最大温度时、器件仍应正常工作、但可能不符合数据表规格)

    "同样,您能告诉我 对于您推荐的 Ta = 105C 额定部件 PCA9306TDCURQ1,建议的工作结温限制是多少?"

    -建议的工作结温在105C 时相同。

    -Bobby