This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:如何设置 TUSB544的 EQ

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706285/tusb544-how-to-set-eq-of-tusb544

器件型号:TUSB544

您好、先生、

 我的客户在 DP 转 Type-C 电缆中使用 TUSB544、

附件为 原理图。

TUSB544  放置在 DP 端口中。您想告诉我如何设置 TUSB544e2e.ti.com/.../C_2D00_DP-bidirectional-cable-SCH.PDF 的 EQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vayne、

    我无法理解您的问题? 通过 UEQ0、UEQ1、DEQ0、DEQ1、CFG0、您的原理图中似乎已经有 EQ 配置、 CFG1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      EQ 好吗?

    您想告诉我  设置 TUSB544 EQ 的基础吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vayne、

    EQ 设置应根据所需应用中的预期损耗进行设置。 对于电缆、您需要测量电缆的损耗曲线、并在所需频率下与表7中显示的 EQ 编号紧密匹配。

    此外、这条电缆似乎是针对一个方向设计的、因为它在从 DP 到 Type-C 时仅考虑了方向、这是正确的吗?