This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:VCC "电源电压"

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706322/dp83849i-vcc-supply-voltage

器件型号:DP83849I

你好。

下面的描述在 SNOSAX1F 中。

第13页
4.3建议运行条件
VCC 电源电压 最小值=3.3V 最大值=±0.3V

这是否是拼写错误?

以下内容是否正确?
最小值= 3.0V 最大值= 3.6V

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的观察结果是正确的。 我们已做了注释、并将在下一版数据表中对此进行修复。

    此致、
    GET