请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848K 当带有83848k 的对接终端设置为10M 全双工模式和83848自协商模式时、协商结果是10M 半双工模式吗?
2.当带有83848k 的对接终端设置为10M 83848的全双工模式时,21、22英尺会通过电阻下拉至接地端(目的是设置10M 全双工),在这种情况下,83848k 的工作模式是什么?
3、如何通过寄存器将83848k 寄存到10M 全双工模式?
4.当83848k 在10M 半双工模式下工作时、无论内部回路是否返回、都无法与端口的其余部分通信、如何通过寄存器将交换机移除