This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:寻找更小的二极管

Guru**** 1168900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06-Q1, ESD122, TPD1E05U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723475/tpd1e05u06-q1-looking-for-smaller-diode

器件型号:TPD1E05U06-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06-Q1ESD122TPD1E05U06

我将这些二极管与我们的 USB 3.0\USB 3.1 IO 配合使用、但我们在布线方面遇到了问题。 是否还有其他更小的组件可用(如果我们可以向下转到、比如大小等于0201、这将对我们大有帮助)?

BTW:TPD4E05U06-Q1不能帮助我们、因为单个二极管更易于布线!?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB 3.0、我们没有任何更小的符合汽车标准的器件。

    但是、如果不要求使用自动安装的器件、则我们的器件数比可帮助节省空间的器件小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron:

    我们只需要工业(-40°C 至+85°C)、不需要自动认证!

    您必须提供哪些更小的器件?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel、

    ESD122是采用 DMX (0402)封装的双通道、有助于实现差分对、适用于 USB3.0等高速应用。

    TPD1E04U04DPL 与 TPD1E05U06具有相同的电容、但钳位电压要低得多、TPD1E01B04DPL 的电容比其他两款器件低得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron:

    感谢您的观看。

    我在下面的比较中看到了这些器件的差异

    www.ti.com/.../compare.html

    请您解释一下这些参数之间的显著差异、以及如果我更改为较小的封装之一、我可以假设会产生何种类型的预期影响。

    我将使用这些二极管来保护标准 Type C Supper Speed USB 3.0设计以及 USB 2.0高速信号-所有这些二极管是否足够?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel、
    请参阅我们的培训材料、其中将介绍 ESD 二极管的所有参数
    www.ti.com/.../support-training.html