Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
我正在尝试使用 SN65DSI86的显示端口启用色条。 (我正在通过显示端口连接到 HDMI 转换器使用 ASUS 监视器)。 但是、半自动链路训练失败、0xf8=0x02、显示器保持黑屏。 我已经尝试按照 SN65DSI86桥接器文档中示例(典型应用1080p 面板)中给出的方式对寄存器进行写入(此外、还要对色条和其他相关寄存器进行写入)。 如果任何人有任何执行此操作的示例代码或对此有任何见解、请分享!
下面按顺序给出了我要写入的地址和数据、
地址 = {0x0a、0x10、0x12、0x5a、0x93、 0x94、0x0d、0x95、0x64、0x74、 0x75、0x76、0x77、0x78、0x96、 0x20、0x21、0x24、0x25、0x2C、 0x2D、0x30、0x31、0x34、0x36、 0x38、0x3a、0x5b、0x3c、0x5a、 0x96}
数据 = {0x06、0x26、0x59、0x05、0x20、 0x80、0x01、0x00、0x01、0x00、 0x01、0x0a、0x01、0x81、0x0a、 0x80、0x07、0x38、0x04、0x2C、 0x00、0x05、0x80、0x94、0x24、 0x58、0x04、0x00、0x10、0x0d、 0x01}
(我正在等待 PLL 锁定)
监护仪信息如下所示、
检测器
型号名称.......... Asus VP228
制造商.......... Asus
即插即用 ID .......... ACI22C3
序列号........... H9LMTF143814
生产日期........ 2017、ISO 第38周
过滤器驱动程序........... 无
--------------
EDID 修订版........... 1.3.
输入信号类型.......... 模拟0.700、000 (0.7V p-p)
同步输入支持... 单独
显示类型.......... RGB 颜色
屏幕尺寸.......... 480 x 270毫米(21.7英寸)
电源管理.......... 主动关闭/睡眠
扩展组......... 无
--------------
DDC/CI…………………………… 支持
MCCS 的评论.......... 2.1
显示技术… TFT
控制器.......... MSar 0x1600
固件版本.......... 0.1.
固件标志.......... 0x00FF005A
有效的供电时间。。。 65535小时
功耗… 6.55kWh
当前频率.......... 67.50kHz、60.00Hz
颜色特征
默认颜色空间。。 非 sRGB
显示伽玛........... 2.20.
红色色度.......... RX 0.635 - Ry 0.352
绿色色度...... GX 0.321 - Gy 0.633
蓝色色度.......... BX 0.151 -乘0.052
白点(默认)…… Wx 0.313 - Wy 0.329
其他描述符... 无
时序特性
水平扫描范围.... 24-83kHz
垂直扫描范围… 50-75Hz
视频带宽......... 170MHz
CVT 标准.......... 不支持
GTF 标准.......... 不支持
其他描述符... 无
首选时间.......... 是的
原生/首选计时.. 60Hz 时为1920x1080p (16:9)
模型.......... "1920x1080/148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +HSYNC +Vsync
支持标准时序
720 x 400p ( 70Hz 时)- IBM VGA
640 x 480p (60Hz 时)- IBM VGA
640 x 480p (67Hz 时)- Apple Mac II
72Hz 时为640 x 480p - VESA
在75Hz 时为640 x 480p - VESA
56Hz 时为800 x 600p - VESA
60Hz 时为800 x 600p - VESA
72Hz 时为800 x 600p - VESA
800 x 600p (75Hz 时)- VESA
频率为75Hz 时为832 x 624p - Apple Mac II
60Hz 时为1024 x 768p - VESA
1024 x 768p (70Hz 时)- VESA
在75Hz 时为1024 x 768p - VESA
在75Hz 时为1280 x 1024p - VESA
1920 x 1080p (60Hz 时)- VESA 标准
60Hz 时为1680 x 1050p - VESA 标准
1440 x 900p (60Hz 时)- VESA 标准
60Hz 时为1280 x 1024p - VESA 标准
60Hz 时为1280 x 960p - VESA 标准
60Hz 时为1280 x 720p - VESA 标准
75Hz 时为1152 x 864p - VESA 标准
报告信息
生成日期.......... 2018年8月20日
软件版本.......... 2.90.0.1020
数据源.......... 实时0x1300
操作系统.......... 10.0.10240.2
原始数据
00、FF、FF、FF、FF、FF、FF、00、04、69、C3、22、C6、31、02、00、26、1B、01、03、68、30、1B、78、2A、84、D5、A2、5A、52、A2、26、
0D、50、54、BF、EF、00、D1、C0、B3、00、95、00、81、80、81、40、81、C0、71、400、3A、80、18、71、38、2D、40、58、2C、
45、00、DC、0C、11、00、1E、00、00、00、00、FF、00、48、39、4C、4D、54、46、31、34、33、38、33、31、34、040 A、00、00、00、FD、00、32、
4B、18、53、11、00、0A、20、20、20、20、00、00、FC、00、41、53、55、53、20、56、50、32、38、0A、20、00、55