This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCA9548A:TCA9548APWR 驱动程序

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722320/linux-tca9548a-tca9548apwr-driver

器件型号:TCA9548A

工具/软件:Linux

您好!  

我们使用的是 NXP PCA9548、它在 Linux 中有自己的驱动程序。

我们想知道 TI TCA9548APWR 是否也有自己的驱动程序?  

还是只能共享 PCA8548驱动器?  

TCA9548APWR 和 PCA9548为引脚对引脚器件、我们希望在不需要软件操作的情况下更改为使用 TI 器件。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    NXP 中的 PCA9548是非 A 版本还是 A 版本? 我可以比较数据表并查看驱动程序是否可以正常工作。

    只需看一下 A 版本、我会说它(驱动程序)应该与我们的兼容。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我认为这是"版本"、完整的器件型号为 PCA9548APW。

    谢谢

    Steve

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的澄清。

    这意味着我们的器件是完全直接替换器件、具有相同的引脚布局和功能。 这些寄存器以及如何连接/寻址它们是相同的。

    您用于 NXP 部件的驱动程序应该可以正常用于我们的设备。

    谢谢、

    -Bobby