This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982DC DRP 功能

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722151/tps65982-tps65982dc-drp-function

器件型号:TPS65982

尊敬的所有人:

在笔记本应用中、C 型电源设置为 DRP。

使用两台笔记本电脑进行客户测试、当两个端口连接在一起时、哪个端口将是拉电流或灌电流、过程是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当两个 DRP 端口连接在一起时、它是完全随机的。 这取决于连接时 Rp/Rd 的可用性、这也是随机的。

    但是、如果其中一个端口倾向于承担特定的角色(拉电流或灌电流)、则它将承担该角色、而第二个端口将承担合规性角色。

    我希望这能回答你的问题。 如果您认为可以、请单击此选项解决我的问题。

    谢谢、

    Rahul