This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:您能不能回顾一下我的 schmatic

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720744/tusb2036-can-you-review-my-schmatic

器件型号:TUSB2036

您好、先生、

您可以帮助检查我的原理图吗?

  • 只需要两个端口(将 PIN-23拉至高电平)
  • 无需电流保护(将 PIN-10、14、18拉至高电平)
  • 使用总线电压(将 PIN-8拉至低电平)
  • 无需外部 EEPROM (将 PIN-26拉至高电平)
  • 如何连接 PIN-6 (应该悬空??)
  • DM0/1/2、DP0/1/2 (应添加15K 欧姆或另一个电容器?)

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Driscoll、

    请在此处查看参考原理图: www.ti.com/.../technicaldocuments

    您已将端口1和2配置为内部端口、这是正确的吗?
    端口1和端口2上应该有15K 下拉电阻。
    未使用的端口3 DP 和 DM 信号应被拉低

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    感谢您的回复。
    BTW、如何连接到 PIN-6 (应该悬空???)?
    谢谢~

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    由于应用不使用外部存储器、引脚6设置成组功能。  由于原理图中未使用端口电源控制和过流输入、因此成组设置实际上不会影响集线器性能。   

    此致、

    JMMN