This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867IRRGZ 自动协商问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718666/dp83867cr-dp83867irrgz-auto-negotiation-issues

器件型号:DP83867CR

调试 DP83867的自动协商功能时,如果器件连接到 H3C 100M 交换器,则可以自动协商到100M。 如果设备通过100m 直通电缆直接连接到 PC 网络端口、则计算机网络端口(支持千兆位/100M/Ten MB)配置为自动协商、 计算机网络端口的状态为100m。 但器件仍显示1000M。 为什么 它不会自动协商到100M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duodo、

    100m 直通电缆是什么意思? 您是说电缆中只有2根双绞线吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duodo、

    在这种情况下、2个双绞线对上的自动协商存在问题。

    1000m 模式要求所有4对都存在以传输数据、但只有2对用于自动协商。 即使数据只能通过2对传输、也可以实现自动协商以完成和显示1000M 链路。

    要解决此问题、必须启用 DP83867上的"速度优化"功能。 启用速度优化后、DP83867将检测到丢失通道上没有活动、并将恢复到100M 速度。

    请参阅 DP83867CR 数据表第8.4.6.6节"速度优化"中的说明。

    另请参阅数据表中寄存器地址0x0014中的 SPEED_OPT_EN 位。

    此致、