This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:EMI 指南

Guru**** 2766675 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720649/dp83848k-emi-guidelines

器件型号:DP83848K
主题中讨论的其他器件: DP83822I

你(们)好

我的客户正在使用 RMII 模式下的 DP83848K 进行设计、时钟输入@ 50MHz。

您能否向我指出两层 PCB 的一些特定 EMI 指南(如果可能)?

我找到 了 snla079d

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    这是一个新的10/100Mbps 项目吗? 客户是否查看过 DP83822I。 它是我们用于工业应用的最新10/100Mbps 以太网 PHY。 它还具有 EMI 优化参考设计: www.ti.com/.../TIDA-00928

    关于 DP83848K 设计的建议、您提到的应用手册也涵盖了 EMI 指南。 RMII 布线的阻抗应为50欧姆单端、并且 RMII 布线下方的返回平面不应出现断点。 应在 RMII 布线上添加端接电阻器。 对于 MDI、阻抗应保持在100欧姆差分。 请遵循磁性元件选择和电源去耦合指南。

    此致、
    Aniruddha