请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB212 你好
我的客户目前希望将 TUSB212应用于新型号。
但是、出现了以下问题、我请求确认。
1.症状:
a. USB 设备模式:正常识别。
b. USB 主机模式:未识别。
USB 高速无法识别设备(USB 2.0记忆棒)
但是、如果在识别 USB 记忆棒时强制重置 TUSB212 IC、则将识别它。
并且可以正常识别低速(鼠标)设备。
此外、请查看下面的电路图。