This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:最大功耗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718552/tusb9261-max-power-consumption

器件型号:TUSB9261

TUSB9261IPVP 在85°C 时的最大功耗是多少?  数据表仅提供"典型"值、未列出测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    TUSB9261的最大功耗范围与 TUSB804x 集线器类似。 对于高温操作、我会增加15%的裕度。

    此致、
    JMMN