This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:是适用于 eDP?的 hd3ss214

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719051/hd3ss214-is-hd3ss214-suitable-for-edp

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

您好:

我的问题是 hd3ss214、这是一个 DP1.4开关、它是否也适用于 eDP?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、HD3SS214对 eDP 应课税。
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看到 HD3SS215标记为 HDMI swith;或 hd3ss001标记为 Thunderbolt 开关。
    但在 TI、它们也被标记为 DP 和 eDP 兼容 ;
    如果我想选择一个与 DP/eDP/DP++兼容的开关(之后是用于 HDMI/DVI 应用的电平转换器)、
    从 SI 性能方面来看、我的最佳选择是哪款 TI 产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您必须查看您尝试实现的 EDP 速度。(RBR、HBR、HBR2)从您可以为应用寻找具有最佳-3bd 带宽的开关的速度开始。 您还必须为面板上的辅助信号获取多路复用器、因此必须考虑信号的共模电压。
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    关于 SI、我知道如何选择、非常感谢;
    我有另一个具体问题、即 HD3SS214和 HD3SS215、两者中的哪一个兼容 DP/eDP/DP++(后跟 HDMI/DVI 应用的电平转换器)?
    谢谢你。
    Ag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ag:

    HD3SS214是 DP 应用的最佳选择、因为它的带宽为8GHz、而 HD3SS215的带宽仅为7GHz、但可以支持 HDMI。 对于您的应用、我将使用 HD3SS214。  

    Michael