请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 主题中讨论的其他部件:TPS65987、 HD3SS3212
大家好、
我的客户希望设计一款利用 Type C PD 的产品、因此他们计划评估 TPS65987。 现在、他们的产品还需要支持 DRP 数据传输、因此我知道他们需要某种数据线路的2:1多路复用器。
具有 CC 控制器的 HD3SS3220是这里的正确器件吗? 它是插座的一线、DRP CC 是否协商、然后将 CC 线路传递到 TPS65987、后者随后协商 PD?
我只是尝试确保我正确理解所有这些内容。
谢谢、
Brian