This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:RGMII 压摆率

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715588/dp83867is-rgmii-slew-rate

器件型号:DP83867IS

您好!

客户希望了解 为什么 DP83867IR IBIS 模型 不考虑 RGMII 输入引脚27和28上的信号差异、这是由于每个 E2E 帖子 中的 SGMII 和 RGMII 信号复用 DP83867IS:RGMII 压摆率 

我们能否更新模型以准确反映引脚特性?

谢谢、
标记

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这一点反映在模型中。 请参阅 IBIS 中的引脚 RLC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    下面包括客户的回应。  请告诉我您的想法。

    我看到了这些差异,但我对他们所说的内容有一些疑问。

    在这个响应中:  他们说差异是由于引脚27和28上由于多路复用而产生的额外容性负载。

    在此响应中:  他们说额外的容性负载已反映在 IBIS 模型中。 看起来引脚25和26的电容比27和28的电容要大。 与他们以前说的相反。 我还希望电容差越大,从而产生我看到的巨大影响。

    下面是一个示例,我设置了一个仿真,通过一些迹线、一个电阻器、一些迹线运行,然后终止到 DP83867中。 我在连接和未连接电阻器和 PHY 的情况下进行了测量:

    注意:我没有花时间设置所有耦合区域或对探头电容进行建模、因此测量数据和仿真数据之间存在差异、这只是行为比较。

    您将看到,在模拟和测量数据中,在连接电阻器和物理层之前,所有四条数据线都具有大致相同的边沿速率,因此这证明它们被驱动的相同。 现在、通过100欧姆电阻器连接 PHY 并重新仿真。 我们看到、尽管 TX_Data 2和3的启动速度略快、但它们最终会略慢(这与当前模型中的情况有所不同)、但它们都非常相似。

    现在跳转至测量数据、Data_0和1比数据2和3慢得多。 这一点在 ibis 看来根本没有反映出来。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您提供此信息。
    我将需要再次检查这一点。
    请给我一些时间与我们的建模团队同步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    此请求是否有任何更新?

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    正确、这两个信号引脚缺少额外的电容。
    我们将着手更新 IBIS 模型以反映增加的电容。