This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 eDP 或 DDI 转换为 DVI

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717324/convert-edp-or-ddi-to-dvi

主题中讨论的其他器件:SN65DP159

大家好、我们是否有可以将 eDP 或 DDI 转换为 DVI 的器件或参考设计?
谢谢!

此致、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 SN65DP159将 eDP 转换为 DVI、但 eDP 源必须为器件输出 DP++才能将其转换为 DVI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、


    我正在使用英特尔 E3900处理器与载板一起工作。

    我可以选择 eDP 源或 DDI 源来馈入 DVI 显示器。

    您说的是、我应该问制造商 eDP 源是否输出 DP++、这是唯一的条件吗? 在这种情况下,AUX 信号是否用作 DVI 的 DDC 接口?


    这是否适用于 DDI 源? 我最初以为 eDP 和 DP 在电气上是等效的、但显然情况并非如此。 所有这些格式都有点令人困惑。

    此致、
    Adrien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    源设备必须支持 DP++、因为这是 DP159将 eDP 协议转换为 DVI 的唯一方式。 源还应支持源上的时钟扩展。 我建议您仔细阅读 DP159数据表。

    DP159无法与 DDI 源配合使用。 eDP 和 DP 之间的差异是信号电平。
    Michael