请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 大家好、
我的客户需要将 PPEXT 20V 3.25A PDO 的 OCP 点设置为4.3A、但 FW V1.12.0或 V1.12.8存在问题。 它们通过设置峰值电流的130%和150%以及100%的3.3A 来获得5.3A OCP 结果。
1.他们是否可以在983B 上使用982基础固件? 982和983B 中的 OC 计算函数是否相同?
2.如果我在 PPEXT PDO 上设置了130%或150%峰值电流。 我可以在该 PDO 上获得1.3X 或1.3X OCP 电流? 983A/983B/982上的情况是否相同? 或者、我必须检查数据表上的 ILIMHVEXT 值以找到该值吗?
此致、
Gary