This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:询问 TUSB211 EQ 设置

Guru**** 2586635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717308/tusb211-asking-for-the-tusb211-eq-setting

器件型号:TUSB211

大家好、
客户希望知道将4.7k Ω 电阻放在 PIN6上以连接 GND 的 EQ 设置。
您想告诉我该设置中的 EQ 是什么吗?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.7K 到 GND 将是3级的 EQ 设置、即增益的.4 DB。