This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD255DEVM:SN65HVD255DEVM 可与 SN65HVDA100-Q1实现兼容?

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA100-Q1, TLIN2029-Q1, TLIN1029-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716745/sn65hvd255devm-sn65hvd255devm-co-pqtible-with-sn65hvda100-q1

器件型号:SN65HVD255DEVM

您好!

SN65HVD255D 评估模块是否可以与 SN65HVDA100-Q1配合使用?

如果不是、您建议使用什么开发板通过 AM335X 评估 LIN?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    SN65HVDA100-Q1适合该 EVM、但 LIN 收发器和 CAN 收发器(为该 EVM 设计)之间的引脚分配差异可能会使其难以使用。 更接近的匹配项是该 EVM:

    www.ti.com/.../tlin2029evm

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    非常有用的答案、谢谢!
    它带来了一个新问题:我考虑使用 SN65HVDA100-Q1、但 TLIN2029-Q1似乎更合适(使用此 EVM 可轻松实现)。 我为什么选择 SN65HVDA100-Q1而不是 TLIN2029-Q1。
    我了解到、TLIN2029-Q1具有更宽的兼容范围、更宽的电源范围和更小的价格。 唯一增加的是与低功耗设计相关的 WAKE 和 INH 引脚。
    我在这里错过了什么吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    不、你是对的。 如果您不需要 TLIN2029-Q1中缺少的 INH 和 WAKE 功能、那么与 SN65HVDA100-Q1相比、这款器件总体上更适合用于新设计。 这是一款较新的器件、因此与上一代 LIN 产品相比、它在工艺和设计优化方面经过了多年的改进。 请注意、根据您的应用要求、TLIN1029-Q1也可能是需要考虑的另一个器件-它在电气性能方面类似、但额定电压范围较低(并相应地定价)。

    最大