This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:用于单电缆驱动器应用的 OUT0+/-端接

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714952/lmh1228-out0---termination-for-single-cable-driver-application

器件型号:LMH1228

您好!

当不使用 OUT0+/-输出时、由于片上100欧姆端接、使引脚保持开路是否安全? 或者是否有其他推荐的终端方法? 我已经确保 OUT0_SEL 和 SDI_OUT2_SEL 被拉高。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    很抱歉、我错过了这个问题。
    确保可以使 OUT0保持未终止状态或保持打开状态。 由于 OUT0_SEL 处于高电平、因此这将关闭 OUT0驱动器。
    此致、Nasser