This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460:交流耦合电容

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672016/hd3ss460-hd3ss460-ac-coupling-cap

器件型号:

请参阅 HD3SS460数据表的图3,如下所示:


 
方框图显示了在靠近 USB TypeC 侧的 TX1+/-和 TX2+/-上实施的交流耦合电容。
因此,请帮助确认如何处理 HD3SS460和 DP_SOURCE 之间的 ML0+/-和 ML3+/-连接? (它是否还需要任何交流耦合电容器?)

如果我们按如下方式更改设计,是否有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user3810803"]

    器件型号: HD3SS460

    请参阅 HD3SS460数据表的图3,如下所示:


     
    方框图显示了在靠近 USB TypeC 侧的 TX1+/-和 TX2+/-上实施的交流耦合电容。
    因此,请帮助确认如何处理 HD3SS460 和 DP_SOURCE 之间的 ML0+/-和 ML3+/-连接? (它是否还需要任何交流耦合电容器?)

    如果我们按如下方式更改设计,是否有风险?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS460包含无源开关、这些开关需要在源端或连接器端偏置直流偏置。

    我们建议不要将交流耦合电容器放置在源极侧、这样直流偏置可以由 DP 源控制、而 DP 源通常具有比连接器侧更少的可变性。   

    第二幅图像中的设计允许 HD3SS460由任何连接的器件进行直流偏置、这可能导致信号通过的直流偏置过高或过低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我发现这篇文章: e2e.ti.com/.../565369 表示 HD3SS460是一款简单的无源开关。
    我认为该设计遵循典型设计(图3),仍在接近 DP 源端的 ML0+/-和 ML3+/-处有交流耦合电容。
    可能直流偏置电压不是 HD3SS460内部的可控电压,所以我只想确保第二个图像设计正常工作,或者不工作?

    P.S. :我们在背板中设计了 CPU_ON_Module,例如 Q77/COM_EXPRESS,而 CPU_Module 已经具有交流耦合电容(请遵循设计指南)。
    因此,如果我们的背板也遵循 HD3SS460的典型设计,则会在 TX1+/-和 TX2+/-上产生两个交流耦合电容。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HD3SS460需要来自源端或连接器端的外部直流偏置。 如果我理解正确、在第二幅图像中、所有相关引脚上都有交流耦合电容器。 这将破坏 HD3SS460的功能、器件上至少有一侧需要进行直流耦合。 在这种情况下、仍建议使 DP 源极直流耦合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么设计在 TX 对上具有两倍的交流耦合电容器? TX1+/-和 TX2+/-应连接到 Type C 连接器。

    您可以查看此参考设计、了解 HD3SS460在现实应用中的使用方式:

    www.ti.com/.../sllu248b.pdf


    此致、
    JMMN