This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:OVP 功能

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674992/tps65982-ovp-function

器件型号:TPS65982

大家好、

我的客户希望了解 OVP 功能的具体行为。 您能否回答以下4个问题?

TPS65982是否也会观察 VBUS 引脚上是否有 OVP、即使在源极侧运行时也是如此?

2. OVP 功能的设置是否同样有效、即使在非 PD 操作中也是如此?

3.在 PD 和非 PD 情况下、哪个寄存器确定源端的 OVP 阈值?

是否有任何寄存器可为每个 PDO 设置特殊的 OVP 电压电平、如0x28[位21:16、OvpTripPoint]?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    1.是的、OVP 在作为电源运行时仍然工作。 当拉电流时、它还将观察 OVP 的 VBUS 引脚。

    2.是的、OVP 仍适用于非 PD 器件。 OVP 功能监视 VBUS、如果它比预期电压高一定的百分比、它将跳闸。 对于非 PD 器件、预期电压为5V。

    3.在系统配置寄存器(0x28)中、OVP 通过"过压保护用法"和"过压保护跳闸点"字段进行配置。

    4.我们不支持为不同的 PDO 设置不同的 OVP 跳闸点。 但是、您可以使用系统配置寄存器(0x28)中的"过压保护用法"字段将 OVP 跳闸点设置为预期值的百分比。

    如果这回答了您的问题、请选择  "这已解决我的问题"  

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    谢谢、我明白了。

    此致、
    Takashi Onawa