This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:引导模式下的 μ 4CC 命令

Guru**** 2594600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670798/tps65982-4cc-command-in-boot-mode

器件型号:TPS65982

大家好、

就我评估 EVM 而言、4CC 命令似乎无法在引导模式下正常工作。  
这是预期行为还是错误?

如果这是预期行为、在引导模式下、哪个4CC 命令无效?  

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    由于器件在此模式下未成功加载配置、4CC 命令在引导模式下无法正常工作。 只有当器件处于应用模式时、4CC 命令才能正常工作。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eri-San、

    好的、我明白了。

    此致、
    Takashi Onawa