This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用直流/交流逆变器控制器

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TMS320F28069, TIDM-HV-1PH-DCAC, TIDM-SOLARUINV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748781/dc-ac-inverter-controller-recommended

主题中讨论的其他器件:TIDA-01606TMS320F28069TIDM-HV-1PH-DCACTIDM-SOLARUINV

你(们)好

我们正在寻找满足以下要求的直流/交流逆变器控制器(模拟更好):

1:隔离

2:输入电池电压为15Vdc~22Vdc       

3:输出120Vac / 230Vac / 277Vac 60Hz、正弦波和 THD 失真不是很严格。            

4:输出功率25-30W

TI 是否有推荐的解决方案?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、你好。 虽然我看不到可能符合您规格的特定参考设计、但我将向我们的电源设计系统团队转发您的查询、以确定我们是否可以提出建议。 由于这是未来几天的 TI 假日、请期待我们下周初再见。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、你好。 我收到了我们的电源设计服务团队关于您的问题的回复。 我们目前没有任何满足您提供的规格要求的直流/交流逆变器解决方案。 有一些设计可提供直流/交流性能(请参阅 TIDA-01606和 TIDA-010039)、但无法满足您的特定需求。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是否可以使用 TMS320F28069 (C2000Tm)实现它?

    谢谢你
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、我将向我们的 C2000团队转发您的查询、以确定是否适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    是的、它可以与 F28069控制器一起使用、

    我们还提供了一些直流/交流参考设计

    使用 F28004x 的 TIDM-HV-1PH-DCAC

    以及太阳能微型逆变器

    它具有直流/直流和直流/交流

    TIDM-SOLARUINV

    但是、功率和电压电平可能与您尝试的电平不同。