This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:如何实现自动方向控制

Guru**** 1463280 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, THVD1426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185027/thvd1426-how-to-accomplish-auto-direction-control

器件型号:THVD1426
主题中讨论的其他器件:THVD1420

大家好、

我们可以将 THVD1420与以下电路配合使用、以实现自动485收发器

 THVD1426是否可以 忽略此电路? 如何实现 THVD1426自动方向控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 THVD1426、请将驱动器信号直接连接到 D 引脚。 请参阅数据表的第8.4节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen、

    是的、THVD1426具有自动方向控制-因此您不需要如上所述的 THVD1426电路。

    从第8.4节-突出显示的文本最为重要、同时表8-1和表8-2介绍了驱动器和接收器的功能模式。

     

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson