This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:输出信号变得不稳定

Guru**** 2387800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680049/tmds171-the-output-signal-becomes-unstable

器件型号:TMDS171

大家好、

我想知道问题的原因和措施。

我的客户中出现了与以下情况相同的现象。

https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/t/620297

它是如何解决的?

 在这种情况下、切换分辨率相同的异步信号将导致输出信号变得不稳定。

                 使用重定时器模式时切换输入信号(1080p60→1080p60)

                   实际测量值为1077至1080p60。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    您能否确认问题不是在仅转接驱动器模式下出现?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    我可能是这样。
    在这种情况下,我应该如何采取措施?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    如果客户可以访问器件的 I2C 控制线、则可以使用寄存器0x0Ah 强制 TMDS171进入仅转接驱动器模式。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 JMMN

    感谢您的回答。
    我知道它在转接驱动器模式下工作。
    我想知道为什么它在重定时器模式下无法正常工作。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    我想确认 TMDS171在转接驱动器模式下工作、以排除其他可能的问题。 在重定时器模式下、如果一个数据流在另一个数据流之前启动并且时钟已经在运行、则可能会出现偏差。 在器件上启用 SIG_EN。 如果可能、也可以:当源连接时、延迟 HPD_SNK 变为高电平、或者在从源检测到时钟后设置 applyrxtx。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    很遗憾、我的客户已经启用了 SIG_EN。
    仍然会出现问题。

    我有一些问题。
    ・是否可以通过按照数据流→时钟的顺序输入信号来避免?
    ・数据流和时钟之间的延迟时间应该是多久?
    ・TMDS 171能否检测失准和时钟?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    在时钟之前输入数据应该可以解决该问题。 只要所有3个数据通道都在时钟之前启动、就不需要特定的延迟。 一旦数据通道和时钟运行、TMDS171就可以检测到偏差、唯一的问题是一些数据通道和时钟会提前启动的启动条件。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JMMM、

    下面我想知道。

    ・我应该读取哪个寄存器来检测偏差?
    ・我应该在哪里检查是否输入了时钟?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    请接受我的朋友的请求。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此 TT、因为我们将通过直接沟通解决问题。