This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685028/tusb4020bi-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:AM3352

我制作了一个新电路板、该电路板将 USB 集线器 IC TUSB4020B 用于两个 USB 接口。 TUSB4020B USB UP 接口连接到 AM3352。 但现在 AM3352在 上电后无法找到 TUSB4020B 器件。 在其他非 TUSB4020B 的接口板中、AM3352可以找到 USB 器件、因此软件没有问题。  我认为 TUSB4020B 的某些设置不正确。 可以帮帮我吗? 谢谢!e2e.ti.com/.../7607.G90-_5F00_-07-USB_5F00_HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enquan、

    以下是有关原理图的一些注意事项和问题:

    • 请使用4.7K 电阻器下拉 FULLPWRMGT、成组和 PWRCTL_POL 引脚。
    • 如果此应用要符合 USB 标准、则必须能够报告所有 USB 端口上的过流故障。
    • TUSB4020BI 的上电序列是什么样子的? 我看到 GRSTz 上有一个活动复位。 确保此引脚的置位/置位符合 TUSB4020BI 数据表中的第7.7节。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经使用4.7K 电阻器下拉 FULLPWRMGT、成组和 PWRCTL_POL 引脚、并且在 VDD1.1和 VDD3.3上电后、为 GRSTz 提供控制信号(上下)。 但系统仍然无法找到 USB 设备。
    我不理解"如果此应用要符合 USB 标准、它必须能够报告所有 USB 端口上的过流故障"的曲折过程。 我们需要为它做些什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非您的集线器实际上由 SMBus 主机配置、否则请移除 R1548。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    没关系。 非常感谢。