This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:VBUS 磁珠要求

Guru**** 2591290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680895/tps65982-vbus-bead-requirement

器件型号:TPS65982

尊敬的团队:

我是否可以知道下图中磁珠的功能是什么?

为什么我需要在 VBUS 上使用此磁珠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加几个额外的注意事项、VBUS 线路上的电感器有助于限制电流、从而更大限度地减少浪涌。 此外、它还有助于降低 VBUS 上不必要的噪声和振铃、从而改善 EMI。

    此致、
    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、芯片可以通过 FW 限制电流。 为什么我们需要在 VBUS 上添加磁珠?
    正如您说过的、如果 EMI 测试通过、我们可以移除磁珠、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片没有 ESD 保护、所以需要外部磁珠来实现 ESD、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5310907、

    TPS65982具有如下 ESD 保护。