This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:优化 EQ 设置

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678869/tusb1002-optimizing-eq-settings

器件型号:TUSB1002

您好!

在有源电缆配置中对 TUSB1002进行原型设计。  我只能获得 USB 2.0范围内的速度。  我正在寻找一个通用过程来优化均衡设置并提高速度。  

我无法使用适当的设备来测量高速数据线。  有什么想法吗?

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jake、

    要分析高速数据线、查看从拉电流到灌电流的数据吞吐量、是眼图的替代方案、它将随 TUSB1002的 EQ 设置而变化。 下面是一个用于查看 USB 吞吐量的工具的链接: crystalmark.info/.../

    您需要将一个源(CPU)连接到连接到 USB 设备的活动电缆(Thumbdrive 将执行此操作)。 这样、您就可以在一定程度上调整 EQ 设置、使系统正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malik、

    我将尝试在这里描绘一般流程。  那么、如果允许、只需使用可以全速运行的主机和接收器来设置系统、然后从 eq 设置1开始并向上工作、直到速度停止增加?

    此致、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jake、

    没错。 您可能会遇到 EQ 过多的问题、接收到的数据包数量将停止增加甚至减少。 但是、通过此测试、您可能还需要在更长的时间内进行测试、以便更好地了解正在进行的操作。 EQ 不会影响由源控制的数据发送速度。