尊敬的 TI 工程师:
我们在 EtherCAT 通信应用中使用了2个 TLK106L。 电气功能正常、但在 RJ-45电缆上进行 ESD 测试时会出现问题。
ESD 接触电压为4KV、ESD 测试可使 EtherCAT 通信 中断、直到 MCU 复位 PHY (TLK106L)。ESD 测试后、所有组件均未损坏。
每个 PCB 上都有故障症状(同一 PCB 上的两个 TLK106L)。
我们的原理图和 PCB 布局根据 TLK106L 数据表,TD+/RD+和 TD-/RD-之间的网络变压器和 TVS 设计为靠近 RJ-45电缆。
TLK106L 在 以太网引脚(TD+TD-、RD+、RD-)上的 ESD 额定值为+/-16kV、并且高于测试电压(4KV)。所以 这个问题的可能原因是?
应使用示波器测量哪个信号以 帮助 进行故障分析?
我们的原理图如下: