This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513:Type C 连接器内 USB2.0数据引脚的电压电平

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513, TPS25810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703785/tps2513-voltage-level-for-the-usb2-0-data-pins-within-type-c-connector

器件型号:TPS2513
主题中讨论的其他器件: TPS25810

尊敬的 USB 团队:  

我想使用 TPC2315通过 USB Type-C 连接器为器件充电。 如果 Type C 连接器中的 USB2.0引脚的供电电压与通用 USB 2.0的供电电压相同、是否会出现问题?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不建议使用 BC1.2器件(TPS2513)通过 Type-C 端口充电、因为 BC1.2适用于 USB-A 等传统连接 他们希望通过 Type-C 端口提供的电流水平是多少? 他们是否希望支持显示端口(视频)等交替模式? 他们是否希望通过 Type-C 连接器发送数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    感谢您的回答。 您建议使用哪种器件通过 Type-C 端口进行充电? 我还想通过端口发送数据。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这取决于您想要提供多少功率。 如果您希望提供高达15W 的功率(5V/3A)、我建议您使用 TPS25810。 下面是一个参考设计、您可以按照该设计实现 Type-C 充电以及 USB3.0数据。
    www.ti.com/.../TIDA-00987

    如果您希望支持超过15W 的功率、则必须使用 Type-C PD 控制器。 对于此设计选择、我建议使用 TPS65986

    请告诉我这是否有助于回答您的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、您好、谢谢、它确实提供了帮助!

    BR