请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2513 主题中讨论的其他器件: TPS25810
尊敬的 USB 团队:
我想使用 TPC2315通过 USB Type-C 连接器为器件充电。 如果 Type C 连接器中的 USB2.0引脚的供电电压与通用 USB 2.0的供电电压相同、是否会出现问题?
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.