请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TB5D1M 主题中讨论的其他器件: TB3R1
大家好、我叫 Yuki Nakata。
我想问一些问题。
TB5D1M 的 μ ①Signaling 速率被写为 150Mbps。
我想知道该 IC 的最小信令 速率。
②Is 这个接收器 TB3R1?
μ ③I 知道 TB3R1 的最小信令 速率。
想要了解这些信息的原因、我想使用 Opt 模块。
此模块 必须满足 PECL、3Mbps。