This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:TCA4311ADGKR 上升斜坡;下降时间- tr & amp;TF 与 PCA9511ADP

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701364/tca4311a-tca4311adgkr-rising-falling-time---tr-tf-vs-pca9511adp

器件型号:TCA4311A

尊敬的团队

 

我们发现 TI、TCA4311ADGKR 和 NXP、PCA9511ADP 之间的 I2C tr 波形存在差异、TI 关闭了400kHz 的最大限制标准、上升时间与 NXP 器件非单调性比较。

有时 I2C 对 TI IC 不应答。

 

 

I2C 控制器

IC 204

最小规格

最大规格

实际测试

NXP:PCA9511ADP

20ns

300ns

144ns

TI:TCA4311ADGKR

272ns

 

I2C TF

IC 204

最小规格

最大规格

实际测试

NXP:PCA9511ADP

15.49ns

300ns

104ns

TI:TCA4311ADGKR

76ns

 

请说明在400kHz I2C 快速模式下运行时 TCA4311ADGKR 波形看起来不好的原因。

应用电路如下、IN 和 OUT 引脚的上拉电阻均为10K Ω

 

PCA9511ADP

 

 

TCA4311ADGKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

    有关电路和波形的更多信息

    应用电路

    PCA9511ADP

    TCA4311ADGKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Red Yen/Albert、

    TCA4311A 是否连接到另一个缓冲器?

    这些测试中是否填充了 R225和 R226?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程、因为问题正在脱机调试。

    最大