Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
当 DP83867E 配置为模拟环回模式时、传输的数据是环回还是也传输到介质(MDI)上? 数据表的第8.4.4.1.1节指出:"在 MII 环回模式下、数据会环回、也可以通过寄存器配置为向媒体传输数据。" 但对于任何其他近端环回模式都没有类似的说明。 对于我正在进行的嵌入式测试、我只需要让数据环回、而不会传输到介质上(即禁止数据进入 MDI)。
此外、在模拟环回模式下、PHY 是否与媒体隔离、以便它不接收来自媒体的任何消息? 同样、我需要确保在近端环回模式下接收到的唯一消息是我正在传输的消息(即抑制来自 MDI 的数据)。
请注意、我建议更新数据表以阐明第8.4.1.1节中提到的寄存器是 BIST 控制寄存器(第8.6.20节)。 由于 MII 环回模式是通过基本模式控制寄存器(8.6.1)选择的、因此使用哪个寄存器将 MII 环回数据传输到介质(MDI)并不明显。
谢谢!