This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:PLL 倍频器设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701963/tlk10034-pll-multiplier-setting

器件型号:TLK10034
主题中讨论的其他器件: DS100MB203

您好!

在 TLK10034数据表中、表3-1显示当基准时钟频率为156.25MHz 时、10GBaseKR 的 SERDES PLL 倍频器为16.5x。 在表7-4中、与16.5x 相对应的位为"1100"。 寄存器中相应位的默认值(1E.0x0002 [3:0])为"1101"、根据表7-4、对应于 PLL 乘法器20x。  我们使用 TLK 的 HS 侧来连接 DS100MB203。 在寄存器的默认设置下、10G 链路正在建立。 但是、当我们将寄存器设置更改为16.5x (即1E.0x0002)时。 [3:0])到“1100”,链路断开。 为什么会这样? 数据表信息是否正确?

谢谢、

Ashitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ashitha、

    在 KR 模式中、PLL 乘法器被自动置位并且寄存器值被覆盖。 更改它不应影响任何内容。

    此致、
    相位