This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:TLK10034-DS100MB203-DS100MB203-TLK10034链路未建立

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10034, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701580/ds100mb203-tlk10034-ds100mb203-ds100mb203-tlk10034-link-not-up

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件:TLK10034

您好!

附加的图像显示了系统中的数据路径。

1.当我们背对背连接相同的卡时,链路未启动(即 TLK10034-DS100MB203 -DS100MB203 -TLK10034)。

当我们将一个卡与另一个卡连接时、链路已启动。

为什么会这样? 我们是否必须在 TLK10034中进行某些特定的寄存器配置?

2.当我们将连接到 DS100MB203的交换机(PL 是指附件中的第二个映像)置于环回模式(开关 RX-Switch TX)时,链路也不能正常运行

我们错过了 TLK10034器件中是否需要任何特定的寄存器设置?

e2e.ti.com/.../Datapath-1.pdf

谢谢、

Ashitha