This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:

Guru**** 1192190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2553D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701406/tps2552d

器件型号:TPS2552D
主题中讨论的其他器件: TPS2553D

我使用的是 TPS2552D 而不是 TPS2553D、在开发阶段、我使用的是 TPS2553D。 这两者之间的唯一区别是使能输入电平。 在 TPS2553D 中、我们在使能输入上使用10k 上拉电阻器、并通过 MCU 进行控制。 现在、对于 TPS2552D、相同的配置将起作用、或者我们需要使用下拉电阻器。

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuldeep、您好!

    TPS2553D 是逻辑高电平接通电源开关、而 TPS2552D 是逻辑低电平接通电源开关。 您可以保持相同的配置、但在这种情况下、TPS2552D 的默认条件将被禁用(因为 MCU IO 默认条件是高阻态条件、对吗?)、除非您从 MCU 提供逻辑低电平来启用该器件。

    如果您不希望禁用 TPS2552D 默认条件、则可以使用下拉电阻器并使用 MCU 对其进行控制。

    此致、
    Bob