This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:寄存器说明

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699596/tmds171-registers-description

器件型号:TMDS171

通过终端用户应用程序、可以知道寄存器地址及其解释(用于绘制所有通道眼图的公式)以获取眼图?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在内部检查是否有合适的信息可供分享。 请注意、任何数据"按原样"提供、TI 将无法帮助支持终端用户应用中的眼图。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我希望仅出于调试目的访问此数据(在我们的应用中、连接 EyeScan 工具并不简单)。

    您是否有任何更新?

    此致。

    [报价用户="JMMN">您好、

    我们正在内部检查是否有合适的信息可供分享。 请注意、任何数据"按原样"提供、TI 将无法帮助支持终端用户应用中的眼图。

    此致、
    JMMN

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、

    请接受我的朋友的请求、我将直接向您发送信息。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢!