Other Parts Discussed in Thread: P82B715
您好!
我在 P82B715 IC 中工作、用于长距离 I2C 通信。 我有疑问。
数据表中提到、电压逻辑电平与 VCC 无关、而且 IC 必须灌入30mA 电流。
因此、我能否在 VCC 为5V 的情况下对 SX/LX 信号使用1.8V 的上拉电压、并计算上拉电阻值以提供最大30mA 的灌电流值。 此外、我计算 RC 值以提供1uS 的上升和下降时间。
如果我这么做、灌电流或时序仍会有任何问题? 或者其他任何问题也会出现??
请向我解释我的 ubder站立 是否正确
谢谢、
Arun