请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS387 主题中讨论的其他器件: DS90C032
我们在 PCB 中使用 TI 制造的 SN65LVDS387DGGR、SN65LVDS389DBTR 以 LVDS 格式将信号输出到 UD 连接器。 当我们将其与具有 LVDS 接收器(DS90C032)的测试夹具进行连接时、我们发现没有输出任何数据 。 因此、我们监控了 LVDS 信号、发现信号从0过渡到3.3V 、没有偏移。 根据 LVDS 标准、应存在偏移。 DS90C03232用于 JIG、我们浏览了数据表、其中说明 LVDS 驱动器需要1.125V 的偏移。 SN65LVDS387、389中没有该偏移。 SN65LVDS387、389 IC 是否可能无法正常工作、或者我们是否可以 通过任何方式将这两个 IC 连接到 SN65LVDS387、389进行校正。 或者、您能否建议任何其他与 SN65LVDS387、389等效的 IC 以间距连接到 DS90C032。 请尽早提出建议。