This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:热分析(最高结温)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700337/ds90lv804-thermal-analysis-max-junction-temp

器件型号:DS90LV804

您好!

我的客户计划使用 DS90LV804并正在对此器件进行热分析。 在测试阶段会出现以下问题:

-在 DS 的第2页中、最高结温为150摄氏度。 允许达到此温度、或者器件是否已经在较低温度下显示故障?

-在"建议工作条件"下、最高工作温度为85摄氏度。 我们想知道最大值 结温?

谢谢、此致


Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    该器件的最高结温为150摄氏度。 允许在不发生故障的情况下达到该温度。

    最高输入环境空气温度为85摄氏度。

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    此致、
    I.K.