This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:P82B715的上拉详细信息

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697178/p82b715-pull-up-details-for-p82b715

器件型号:P82B715
主题中讨论的其他器件: PCA9306

您好、Everone、

我正在使用 P82B715 IC 进行长电容 I2C 通信。  

我阅读了数据表、了解到该 IC 没有噪声容限、输出将与输入相同。

我的理解是否正确?

此外、根据数据表、VCC 为4.5V 至12V。 我能否用1.8V 上拉缓冲器两侧的 SDA 和 SCL 线路?  

如果我这么做、这会影响性能吗?

我请求尽快向我提供信息。

谢谢、此致、

M.Arun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    您可能需要在主器件的 SDA/SCL 与 P82B715的 SX/Sy 之间使用一个转换器(如 PCA9306)、因为您需要在更高的电压(3V 分钟、通常建议4.5V 或更高电压)下运行缓冲器。  下面是您需要执行的操作。  如果您有更多问题、请告诉我。


    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    感谢您的回复。

    但通过阅读中的数据表、了解输入和输出总线线路不依赖于电源电压且无噪声裕度。 为什么我不能用5V 电源电压连接1.8V 上拉电阻器。

    我的理解是错误的吗?

    谢谢、此致、

    M.Arun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    很抱歉打扰你。 请告诉我我的理解是对还是错?
    此外、请在您的回复中澄清我的问题。

    谢谢、此致、
    M.Arun Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看您的其他帖子以获取答案。
    e2e.ti.com/.../2577585
    -弗朗西斯·胡德