This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:SDA 引脚上的振荡

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699922/tca9800-oscillations-on-sda-pin

器件型号:TCA9800

大家好、

我的一位客户开始使用 TCA9800、该 TCA9800放置在 I2C 总线上的隔离器之前;但当他尝试配置时、SDA 线上会出现振荡。 他发现隔离器输出电压大约为600mV、TCA9800不是很喜欢、因为它开始将 SDA 线上的电压拉高并下拉至100mV 以上。

为了避免这一问题,他寻找输出电压较低的更差隔离器,但遗憾的是,他没有找到。

之后、该解决方案成为了中间的简单电压电平转换器、工作正常。

我认为 TCA9800的问题是有源电流源、这是一项很好的功能、但在这种配置中、我们没有必要使用它、遗憾的是它会导致问题。

您可以帮助我找出问题的根本原因吗?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    "我的一位客户开始使用 TCA9800 、该 TCA9800放置在 I2C 总线上的隔离器之前...他发现隔离器输出电压大约为600mV、 TCA9800 不是很喜欢它"

    -听起来隔离器使用静态电压偏移。 已知这会导致缓冲器与另一个带有 SVO 的缓冲器连接时出现问题。

    "为了避免这一问题、他寻找输出电压较低的更差隔离器、但遗憾的是、他没有找到。"

    这里的问题是隔离器使用静态电压偏移、该电压偏移连接到我们的 TCA9800、后者使用静态电流偏移。 这两个静态偏移相互作用不好。

    "您能帮我解决问题的根本原因吗?"

    - TCA9800会观察电流源以查看器件是否正在灌电流(当 A 侧拉低时发生)或器件是否正在拉电流(当 B 侧的器件拉低时发生)。 隔离器的静态电压偏移使 TCA9800的检测算法困惑、与您描述的隔离器拉低时、TCA9800会暂时看到它正在拉电流并拉低、然后在一段时间后它停止拉电流时的情况类似 (可能与在短拉电流期间更改隔离器端的阻抗有关)。

    解决此问题的两种方法是翻转 TCA9800、使一侧连接到隔离器、或翻转隔离器(我需要查看隔离器以验证这是否起作用)。

    谢谢、

    -Bobby