请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 您好!
VSSB 和 GND 引脚之间允许的最大电压是多少。 我在n´t 表中找不到任何东西。
我´m 此信息、因为我想使用低侧 MOSFET 和 PGND 之间连接的分流器。
感谢您的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Philipp、
我是一名应用工程师、为 UCC21520提供支持。 VSSB 引脚(和整个输出通道)通过增强型电容隔离与 GND 引脚和输入侧隔离、因此数据表第6.6节的绝缘规格表中指定了它们之间的最大允许电压。 例如、VSSB 和 GND 之间的直流最大工作电压列为2121V。
从隔离的角度来看、在低侧 MOSFET 和 PGND 之间插入分流器应该没有问题。 如果 VDDB 电源以 PGND 为基准、请务必确保 VSSB 上的上升电压不会导致电源电压不稳定。 或者、考虑使用隔离式或浮动电源、其公共连接直接连接到 VSSB。
此致、