This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:可在15kHz (240p)视频输入信号下工作?

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1881, LMH1981, LMH1980
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696090/lmh1981-functional-at-15khz-240p-video-input-signal

器件型号:LMH1981
主题中讨论的其他器件:LM1881LMH1980

你好、

我想知道 LMH1981是否能够从15kHz 复合视频输入信号(即240p)中去除 Hsync 和 Vsync?  之前的 LM1881已经能够、但似乎并未在 LMH1981数据表中提及。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、LMH1981不支持此功能。 LMH1980可能能够支持它、因为它更好地支持非标准格式。

    您可以订购评估板来测试240p、因为我们的实验中没有240p 信号源。

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Alan、我将尝试 LMH1980。

    此致、

    Jeff