大家好、
您能就以下客户问题向我提供建议吗?
客户在使用867E 测试1000Base-T 合规性测试时遇到问题。 他们将应用手册称为 http://www.ti.com/lit/an/snla239a/snla239a.pdf。
它们访问并写入以下寄存器、但它看起来写入(5)和(6)寄存器失败、因为在写入寄存器后读取寄存器值显示为0x0000。
它们只能看到通道 A 的测试波形、但没有看到通道 B、C 和 D 的其他波形
<1000 Base>模式1 μ A
(1)寄存器0x001F = 0x8000 //复位 PHY
(2)寄存器0x0000 = 0x0140 //1000 Base-T 模式
(3)寄存器0x0010 = 0x5008 //强制 MDI 模式
(4)寄存器0x0009 = 0x3B00 //测试模式1
(5)寄存器0x0025 = 0x0480 //所有通道的输出测试模式
(6)寄存器0x01D5 = 0xF508
此外、寄存器0x01D5的功能是什么? 我没有在数据表中看到说明。
感谢您的支持。
此致、
佐崎武